结果:找到"压控晶振 晶振 VCXO",相关内容1000条
  • YXC扬兴科技新品发布丨低功耗高精度压控温补晶振
  • 随着移动卫星通信、无线基站、雷达、仪器仪表和工业化/自动化等领域的迅速发展,市场对于低功耗、高精度和高稳定性的压控温补晶振(VC-TCXO)的需求也越来越高。为满足这一市场需求,YXC公司推出了YSV350TP系列压控温补晶振。YSV350TP系列压控温补晶振具备卓越的性能特点,使其成为移动卫星通信、无线基站、雷达、仪器仪表和工业化/自动化等终端产品的理想选择。低功耗特性它拥有出色的低功耗特性,这对于移动设备的电池寿命和能源消耗至关重要。使用YSV350TP系列压控温补晶振可以放心地享受更长的电池续航时间或更低的能源成本。高精度特性YSV350TP系列压控温补晶振具备卓越的高精度特性。在移动...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 温补 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-18 10:17:00
  • 最简单的测试晶振是否起振的方法
  • 导致贴片晶振或者圆柱晶振不起振的原因有不少,例如接触到液体,表面有杂质,电容匹配不适,老化,材料劣质等原因。如果晶振不起振的话,产品相当于毫无用处,所以要区分产品用不了是石英晶振的因素,还是其他电子元器件的问题,就要先确定是否石英晶体谐振器起振,扬兴晶振给大家分享几个最简单的方法,看完你就懂!1、判断方法很多,用示波器看波形是最直接的,用数字万用表的电压档测电压也行,因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右,对于51单片机,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有晶振电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,但现在很少采用片外扩展存储器...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-01-03 10:29:00
  • 压控晶体振荡器(VCXO)选型的10大关键参数
  • 压控晶体振荡器(VCXO)选型的关键参数1、频率稳定度要求2、电压调谐与频率变化的关系3、相位噪声和调制4、线性度5、控制电压端口的输入阻抗和调制带宽6、绝对牵引范围与标称振荡频率偏移的关系7、频率与价格的关系8、工作电压与工作电流9、输出要求VCXO10、波形要求
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 荡器 荡器 VCXO 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-10-17 11:02:00
  • 压控晶体振荡器VCXO是什么
  • 压控振荡器是一种广泛使用的电子振荡器,其中输入调谐电压决定振荡频率。压控振荡器的输出频率是正弦或锯齿波。压控振荡器是许多应用中的重要元件,例如电子干扰设备、函数发生器和锁相环。压控晶体振荡器(VCXO)工作原理压控振荡器中的谐振频率由输入电压控制。它产生一个周期信号,输入电压控制与信号的频率水平有关。一种称为变容二极管的调谐元件用于压控振荡器。借助于施加到变容二极管的干净直流电压,振荡器被调谐以改变提供给电路的净电容。根据波形,压控振荡器分为谐波振荡器和张弛振荡器。谐波或线性振荡器由谐振器和放大器组成,产生正弦波形。LC振荡回路是一种谐波振荡器。张弛振荡器产生锯齿波形,并且只需要最少的外部元...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 荡器 VCXO 荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-10-13 11:28:00
  • 冷知识科普:晶振突然坏了怎么办?
  • 在使用过程中晶振突然坏了怎么办?这是许多晶振从业者不可避免接收到的客户问题,但如果说一定是质量不过关,那就有失偏颇了。比如,焊接方式错误,周围环境,温度范围,重大跌损和错误选择参数等,都有可能引起石英晶振不起振,停振,误差大及其他一些问题。以下是小扬给大家提供几点石英晶振的处理方法。大多数有用到晶振的客户,应该都遇到过晶振遇热停振这个让人无奈的问题,如果遇到这种问题,怎么办呢?不要慌,首先我们来分析下为什么会出现停振现象:晶振英文名为Crystaloscillator,它是电子产品中的重要部件,其作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,一旦工作频率不稳定就会会造成相关设备工作频率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 石英 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-06-30 15:09:00
  • 如何正确选型压控晶振?
  • 首先,要弄清楚具体应用场合是需要压控晶振,还是一般的振荡器。当设计人员希望通过外加控制电压来对振荡器的频率作小范围的调谐时,就应选用VCXO压控晶振器件。我们把这种振荡器调谐称为牵引度(pullability)。牵引度用10-6数量级表示。VCXO压控晶振牵引度的典型值为±50×10-6~±200×10-6,要得到这种范围的牵引度,VCXO压控晶振产品一般采用标准圆形石英晶振。为了满足牵引度范围大的要求,设计上须用大尺寸晶体(直接0.25英寸~0.35英寸)。此外,如果要得到大范围的牵引度,VCXO压控晶振产品的晶体应是基模晶体。VCXO压控晶振的技术规范中列有多项性能参数。这些参数往往是相...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: VCXO 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-06-09 15:18:00
  • 石英晶振没有信号输出怎么办?6招教你如何解决!
  • 石英晶振,作为电子产品中必不可少的电子元件,日常使用过程中遇到石英晶振没有信号输出却不知从何下手解决?小扬整理相关资料给大家分享如何解决晶振没有信号输出的问题。步骤1请使用示波器或频率计测量石英晶振的两个端子输出的信号。如果没有信号输出,请按照步骤1至步骤4执行检查。如果晶体输出端(Xout)有信号输出,但输入端(Xin)没有信号输出,请按照步骤5到步骤6检査石英晶振。步骤2请卸下石英晶振并测试其频率和负载电容,以确定它们是否会使用专业测试机器振动并符合您的规格。也可以将其发送给供应商,让他们进行测试。步骤3如果发生以下任何一种情况,石英晶振不会振动,其负载电容不符合您的规格,或者当前频率与...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 石英 信号 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-11-12 18:25:00
  • 晶振停振竟然受这些原因引起!
  • 在产品的生产过程中,很多的人都会遇到晶振不振或是停振的现象,又不知从何下手,更是一头雾水,又不知道问题出现在什么地方,下面就给大家讲解一下导致晶振不振乃至停振的主要原因分析。原因分析:1.当晶体频率发生频率漂移,且超出晶体频率偏差范围过多时,以至于捕捉不到晶体的中心频率,从而导致芯片不起振。2.在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体的密封性不好时,在酒精加压的条件下,其表现为漏气,称之为双漏,也会导致停振;3.由于晶体在剪脚和焊锡的时候容易产生机械应力和热应力,而焊锡温度过高和作用时间太长都会影响到晶体,容易导致晶体处于临界状态,以至出现时振时不振现象,甚至停振;4.由...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 原因 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 16:19:00
  • 还在分不清温补、压控温补吗?8种晶体振荡器类型解读
  • 晶振,电子产品都得依赖的一款电子器件,它是通常应用到一些高端电子产品当中。它一般分为两大类,无源晶振和有源晶振,但对于有源晶振这块,如果按晶振的功能和实现技术分类,可以分为哪几种呢?下面由扬兴晶振厂家给大家介绍:01普通晶振普通晶体振荡器(SPXO)是最简单的晶体振荡器,它是由晶体元件与振荡电路按设计要求,集成装配在PCB电路板上并用金属外壳封装而成的频率器件,通常用作微处理器的时钟器件。02温补晶振温度补偿晶体振荡器(TCXO),在晶振内部采取了对晶体频率温度特性进行补偿,以达到在宽温温度范围内满足稳定度要求的晶体振荡器。一般模拟式温补晶振采用热敏补偿网络。补偿后频率精度更高,,由于其良好...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 温补 荡器 温补 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-11-24 17:24:00
  • 码住!晶振在电路中的符号
  • Co——静态电容和支架引线等分布电容之和,一般约2~5PF。Cq——动态电容,表征晶体的弹性,值很小,在10﹣²pF以下。Lq——动态电感,表征晶体的质量,值较大,在几十mH~几百H。rq——动态电阻,机械摩擦和空气阻尼引起的损耗,阻抗很小,几~几百欧Ω。Lq1、Cq1、rq3——晶体基频等效电路。CLq3、Lq3、rq3——晶体三次泛音等效电路。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 技术 电路 符号 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-08-11 17:52:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: